This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:如何处理未使用的电源焊球

Guru**** 2468470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1521793/tda4ven-q1-how-to-dispose-of-unused-power-balls

器件型号:TDA4VEN-Q1

工具/软件:

你(们)好

在我们的产品中、TDA4VEN 中有几个未使用的电路。 了解我们也需要为这些电路供电、我的理解是正确的吗?

如果需要电源、是否可以使用板载较少的高频电容器? (例如 EVM 中电容器数量的 1/2 至 1/4)

- SERDES

- USB  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、根据 SoC 数据手册、所有电源输入电源都必须连接到符合 ROC 电平的电源电压。 如果未使用 SERDES、USB 等特定接口、则可以使用精简的高频去耦电容器。