This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:跟踪 32 的 CMM 脚本执行序列

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1526236/tda4al-q1-cmm-script-execution-sequence-for-trace-32

器件型号:TDA4AL-Q1

工具/软件:

尊敬的 Dear Expert:

这些文件是从 EB 配置构建的、

我是否知道这些脚本 (*.cmm) 的执行顺序是什么?

非常感谢

Gibbs  

`μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 专家:

    屏幕截图显示了在 EB Trevos Studio 中创建的 TRACE32 CMM 脚本文件。 我们要使用 TRACE32 来调试 EB Trevos Studio 构建的输出二进制文件。 为了启动 TRACE32 调试、我们运行 TDA4VMCR5.CMM 以尝试使其启动并运行、但在 TRACE32 中导致此错误:“&divider=(&0x3f)|((&0x7)<16.)|(&0x3)<24。)  预期操作数“。 您以前是否遇到过此问题、我们应该如何正确启动由 EB 创建的 TRACE32 调试二进制文件? 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这些不是 TI 提供的脚本。  您应向提供问题的任何人提问。

    也就是说、您显示的是非法语法、该语句从未起作用、可能未经过测试。  &0x3f 和&0x7f 无效。

    如果我查看同名的 LB 脚本、我可以看到一些应该起作用的脚本: &divider=(&REF_DIV&0x3F)|((&POST_DIV1&0x7)<<16.)|((&POST_DIV2&0x3)<<24.)。

    此致、
    理查德·W·