This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C6000-CGT:C6000 XDC 工具 XDC_RULES_MAK。 接口错误

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1525099/c6000-cgt-c6000-xdc-tool-xdc_rules_mak-interface-error

器件型号:C6000-CGT

工具/软件:

您好、  

我当前工程使用的是 CCS 9。 当我尝试构建我的项目时、遇到了 xdc_rules.mak .interface 错误。 适用于 XDC 工具 3_51_01_18 和 3_55_02_22。  

有时、它通过清理和重建工程来解决、但这不是确定性的。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请注意、您使用的是支持中已弃用的旧版本工具。

    也就是说、您使用的是什么器件?

    谢谢

    Ki