This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6422:更改 SD 卡频率

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1522809/am6422-changing-sd-card-frequency

器件型号:AM6422

工具/软件:

你(们)好

我们有一些辐射发射峰值与 SD 卡 (HS 模式、50MHz) 明显相关

对于测试、我希望稍微降低 SD 卡频率、以便辐射频谱中不会与其他干扰源发生“峰值重叠“。

是否可以将 PLL2_HSDIV_clkout2 分频器从 10 更改为 11 以获得 180MHz 基频而不是 200MHz?  

SD 主机控制器的分频器因子保持不变、因此高速卡的时钟应为 180MHz / 4 = 45MHz、而不是 50MHz

这是可能的吗?

是否有更好的选项来略微降低可用的 SD 频率?

谢谢您、

基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    可以看到这个。 同时、想知道您是否可以选择 PCB 更新?

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stan。

    非常感谢。 我们会尽可能防止 PCB 更改。

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克里斯蒂安,对不起耽误。

    Te 以下寄存器具有一个用于该时钟的分频器:

    您可以在调试期间使用它。 我认为 45MHz 与 50MHz 的影响很小、您可能需要使用较低的频率进行实验。