This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:如何检查外部时钟的 McASP 输入

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1526225/am625-how-to-check-mcasp-input-of-external-clock

器件型号:AM625

工具/软件:

我们要在 McASP 的外部时钟输入稳定后执行 MCASP_startTransferRx ()。
否则、MCASP_startTransferRx () 将无法清除内存。
如何检查 McASP 是否输入了外部时钟?
谢谢 Naomichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naomichi、

    您可以检查  12.1.1.4.15.6.1 时钟故障检查启动 部分所述 。 其中讨论了如何设置时钟丢失检测。 之后 第 6 点 确定时钟频率是稳定的。

    此致、
    Ritapravo