This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于:AUDIO-AM275-EVM:SysConfig 工具中的 DIO-Output 配置不正确。

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1515480/re-audio-am275-evm-dio-output-configuration-in-sysconfig-tool-is-not-proper

主题:SysConfig 中讨论的其他器件

我们需要 AM275 上的解决方案...请提供 AM275 上的修复程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ritapravo:  

    请帮助客户使用 SysConfig 为 AM275x 配置 GPIO。  

    之前的讨论是  AUDIO-am62d-evm-dio-output-configuration-in-sysconfig-tool-is-in-not-proper 实现。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashik:

    感谢您的查询。 您能否详细说明/描述您所面临的具体问题?

    此致、
    Ritapravo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在此处查看详细信息  AUDIO-am62d-evm-dio-output-configuration-in-sysconfig-tool-is-in-not-proper

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashik:

    我正在研究它,并将尝试在一天结束前提供一个解决方案。  

    此致、
    Ritapravo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashik:

    GPIO 引脚方向由 GPIO_setDirMode () 设置、这称为 GPIO_init () 函数。 sysconfig 不会生成 gpio_init () 代码。 因此、针方向没有事先设置、需要手动设置。 您可以在中添加以下更改  {mcu_plus_sdk_folder}\source\drivers\.meta\gpio\V0_1\gpio_v0_1.syscfg.js 最终目的 GPIO_MODULE -> 模板 部件

    templates: {
            "/drivers/system/system_config.h.xdt": {
                driver_config: "/drivers/gpio/templates/gpio.h.xdt",
                moduleName: gpio_module_name,
            },
            "/drivers/system/system_config.c.xdt": {
                driver_config: "/drivers/gpio/templates/gpio_config.c.xdt",
                driver_init: "/drivers/gpio/templates/gpio_init.c.xdt",
                moduleName: gpio_module_name,
            },
            "/drivers/pinmux/pinmux_config.c.xdt": {
                moduleName: gpio_module_name,
            },
        },


    这会将 gpio_init () 代码包含到自动生成的 SysConfig 文件中。

    此致、
    Ritapravo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、  

    请确保即将发布的 SDK /MCAL 版本 7 月至中期版本中必须存在此解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashik:

    JIRA 请求已提出、很可能会在即将发布的版本中修复。

    此致、
    Ritapravo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JIRA: SITREQ-5150

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此修复程序已确认可在即将发布的 11.1 版本中使用。