This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2P-ACD:ISS-ISP 支持的流

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1522855/tda2p-acd-iss-isp-supported-streams

器件型号:TDA2P-ACD

工具/软件:

我在 TRM 中看到 TDA2PHVx、我看到一个蓝色箭头(标记为#A)。  

  • ISS-ISP 是否同时支持多个输出路径?
    • 任一 5 幅图像:Y12、UV12、R8/Y8、G8/UV8、B8/S8
    • 或 4 个图像:12 位 CFAI 输出图像、例如 RGBC
    • 例如在 TDA4 中、VISS 可以输出
  • Rsz2 或 RSZ1 是否支持提供金字塔流?  还是只有一个流?
  • 我看到的蓝色箭头(标有 B 号)是 3、
    • 此 ISS 是否可以发送 3 个流?  
    • 这三个流的内容可能是什么? 它是否像 TDA4 MSC(提供流金字塔-将输入缩放到多个分辨率)  

  • ISS 支持以下情况(如 TRM 中所述)。
    • 这是否意味着 ISS(或 ISP/LDC)被限制为支持 1920x1080pix @30fps、而不能支持 1920x1280pix @30fps?
    • 这是否意味着  ISS(或 ISP/LDC)仅限于 2 个摄像头支持 1920x1080pix @30fps? 还是在此分辨率下支持 4 个摄像头?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好: Marwan、

    指定的工程师本周正在出差、因此预计此主题的响应会延迟。

    谢谢您、

    AlanL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marwan、  

    此设备的专业知识与过去不同、因此很难回答您的某些问题。

    请参阅以下应用手册、它可能无法完全回答您的问题、但仍可能说明相关功能:

    TDA2Px 性能(修订版 A)

    -Josue