This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:在 SBL 中启用外部 PMIC 看门狗时间

Guru**** 2415340 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1523927/tda4vm-enable-external-pmic-watchdog-time-in-sbl

器件型号:TDA4VM

工具/软件:

您好、

我想  在 SBL 引导序列中启用外部 PMIC 看门狗计时器。

请告诉我如何操作吗?

此致、

Veeraiyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    您使用的是定制电路板还是 TI EVM? 如果是定制电路板、那么您是否使用与 TI EVM 相同的 PMIC?

    请告知我们以上详细信息。

    此致、

    Keerthy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、我们使用的 PMIC 与  TI EVM 相同

    此致、

    Veeraiyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我将邀请 PMIC 专家。 感谢您的耐心。

    此致、

    Keerthy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想  在 SBL 引导序列中启用外部 PMIC 看门狗计时器。

    PMIC 默认启用看门狗。 只需通过 I2C2 接口 GPIO1 和 GPIO2 开始“检测“看门狗即可。