This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:AM335x

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1527131/am3352-am335x

器件型号:AM3352

工具/软件:

我们怀疑基于 AM3352BZCZ100 处理器的定制板未能以其最大 CPU 速度运行。 在系统引导期间、我们会观察到以下 BogoMips 消息:

Calibrating delay loop... 718.02 BogoMIPS (lpj=3590144)

该值看起来低于 1GHz CPU 的预期值、通常显示 BogoMips 值接近 996。

从系统信息中:

cat /proc/cpuinfo

processor : 0
model name : ARMv7 Processor rev 2 (v7l)
BogoMIPS : 718.02
Features : half thumb fastmult vfp edsp thumbee neon vfpv3 tls vfpd32
Hardware : Generic AM33XX (Flattened Device Tree)

这表明处理器可能在~720MHz 下运行、而不是在预期的 1GHz 下运行。

为了确保 CPU 以全 1GHz 速度运行并反映启动时的预期 BogoMips 值 (~996)、应进行哪些改进或更改?