This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:U-Boot 中支持 ePWM 以实现背光控制

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1523311/am625-epwm-support-in-u-boot-for-backlight-control

器件型号:AM625

工具/软件:

尊敬的团队:

(跟进以前的 TT:e2e.ti.com/.../am625-u-boot-epwm-support)  

我们需要在定制 AM625 板上的 U-Boot 中启用 EPWM 以进行 DPI 背光控制。

器件树使用:  epwm0:pwm@23000000{

                         兼容=“ti、am64-epwm“、“ti、am3352-ehrpwm“;

但是、我们 在 U-Boot 中找不到“ti、am64-epwm“的任何驱动程序、“ti、am3352-ehrpwm“不适用于 am62x。

您能否 对此进行更新、并确认使用哪个驱动程序在 U-Boot 中启用 AM625 上的 ePWM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,该域名专家本周正在出差,请期待回复延迟。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin:  

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sakshi、

    感谢您的耐心。 我正在与开发人员联系以获取更多信息。

    为了方便我参考、您的产品使用的是哪个版本的 Linux 和 U-Boot?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我们使用的是 Linux 版本 6.6.15 和 U-boot 版本 2024.01

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sakshi、

    我对这里持续的延误深表歉意。 可能还需要几天时间、我才能获得任何信息。 如果星期一或星期二没有响应、请 ping 该线程。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不支持启动界面背光、因为 AM62 SK 不支持该背光(EVM 发出的 OLDI 线路不承载 PWM 数据)。

    u-boot 框架确实支持这一功能、因为 AM335x 支持它

    进一步参考: https://patchwork.ozlabs.org/project/uboot/list/?series=459071&state=%2A&archive=both