This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:最小视频编码率

Guru**** 2414250 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1525571/am62a7-minimum-video-encode-rate

器件型号:AM62A7

工具/软件:

Sitara 团队、

AM62A7 中的视频编码模块可以达到的最低视频编码速率是多少?  (我需要视频编码器输出的数据速率。)

客户可以使用 H.264 或 H.265。  

例如、对于给定的帧大小和帧速率、该规范可以表示为 kbps/百万像素图像大小或 Mbps。

我在 TRM 的第 7.4 节中没有看到这一点。

谢谢、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darren:

     ITU-T 没有 为所有 H.264 视频定义单个最低比特率。  

    可实现的比特率取决于各种因素:

    -分辨率和帧率

    -期望的质量

    -编码器设置

    通常 ITU-T 标准定义级别和配置文件。 这些级别指定对比特流中语法元素值的限制、进而对最大分辨率、帧速率和比特率等因素施加限制。  

    您可以在目标上使用以下命令检查编码器设置。

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suren、

    我明白。  我想了解更多关于设备中内置的编码器的信息、而不是标准。

    根据特定的分辨率和帧速率回答这个问题可能会更容易。  因此、如果是 1080p60、即 60fps 时 1920x1080、则假设编码器设置会提供最低的数据速率、那么该数据速率是多少?

    谢谢、

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darren:

    8-12 Mbps 是一个很好的位置比特率有可实现的质量和体面的文件大小。  

    请参阅以下链接:  

    https://pixflow.net/blog/what-is-bitrate-in-video-2025-ultimate-guide-to-optimizing-video-quality-and-exports/

    另一件重要的事情是 GOP。 如果您选择 IPPPP、则可以更好地实现这一点。 请记住、我们没有任何 B 帧功能。  

    如果 60 帧内有大量的 I 帧、那么比特率也需要更高、因为这些是完全编码的帧。  

    希望这有所帮助

    此致、

    Suren