This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AH-Q1:在 Linux 中运行的 Web 服务器

Guru**** 2414250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1527005/tda4ah-q1-web-server-running-in-linux

器件型号:TDA4AH-Q1

工具/软件:

您好 TI、

     TI TDA4 SDK Arago 发行版默认是否支持任何网络服务器?  

谢谢。此致、

Vineeth

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vineeth:

    您想要查找的任何具体内容?

    我认为除了用于 DNS 的 avahi-daemon 之外、我们在默认情况下没有任何运行。

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Tanmay 的快速响应。

    我尝试在使用 Web 服务器远程访问 PCIe 存储器中保存的视频文件或图像时执行 POC。

    有任何 意见或建议?  

    谢谢。此致、

    Vineeth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vineeth:

    我们没有这方面的任何演示、但我看不到实现这一点有任何问题。

    此致、
    Tanmay