This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:内核版本不匹配

Guru**** 2415000 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1526614/am62a7-kernel-version-not-match

器件型号:AM62A7

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我使用 Yocto 裁剪和构建系统映像、然后使用 Balena 将映像刷写到 SD 卡中、然后使用 Tisdk 为 SD 卡中的系统构建 falcon 模式 tispl.bin 文件。 现在我有一个问题、即、当运行 insmod 时、它提示内核版本不匹配。 以下是错误内容:

+导出 SOC=am62a
+ SOC=am62a
+ export device_name[ 1.192909] rpmsg_char:version magic '6.6.4.44-ti-01478-g541c20281af7-dirty SMP prept mod_unload aarch64'应为'6.6.58-ti-01497-ga7758da17c28-dirty SMP prept mod_unload aar'
=AM62A
+ DEVICE_NAME=AM62A
+ insmod /lib/modules/6.6.44-ti-01478-g541c20281af7-dirty/kernel/drivers/rpmsg/rpmsg_char.ko
insmo[ 1.221492] rpmsg_ctrl:版本魔术'6.6.4.44-ti-01478-g541c20281af7-dirty SMP prept mod_unload aarch64'应为'6.6.58-ti-01497-ga7758da17c28-dirty prept SMP mod_unload aarch64'
D:错误:无法插入模块/lib/modules/6.6.44-ti-01478-g541c20281af7-dirty/kernel/drivers/rpmsg/rpmsg_char.ko:模块格式无效
+ insmod /lib/modules/6.6.44-ti-01478-g541c20281af7-dirty/kernel/drivers/rpmsg/rpmsg_ctrl.ko
insmod:错误:无法插入模块/lib/modules/6.6.44-ti-01478-g541c20281af7-dirty/kernel/drivers/rpmsg/rpmsg_ctrl.ko:模块格式无效
+/sbin/udevd -- daemon
正在启动 systemd-udevd 版本 255.13^


我应该如何处理此版本问题?

应届毕业生、

Meng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    原因是位于 rootfs 中的内核模块在使用 Yocto 编译;而是使用内核映像编译。 位于 tispl.bin 中的 TISPl.bin、在 SDK 中编译。 双方不匹配。

    您有两种方法来解决该问题:

    -不要在 SDK 中重建内核映像,而是将在 Yocto 中编译的内核映像放入 falcon-mode tispl.bin 中。

    -采用在 SDK 中编译的所有内核模块并将它们放入在 Yocto 中编译的 rootfs。

    无论采用哪种方式、内核映像和模块的版本都将匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刘先生:

    我可以将 Yocto 版本切换到 6.6.58 更好。 目前、SDK 使用的是 6.6.58 版本。 Yocto 使用的是 6.6.44 版本。 未来、我需要使用我们的 Linux SDK 来操作裁缝。 但我更改了收据、认为它似乎不起作用。 您能告诉我原因吗? THX。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    我不是 Yocto 专家、不知道您的配方中会有什么问题。 如果您需要有关此问题的帮助、请创建新的 e2e 主题并具体更改配方、我们的 Yocto 专家将会查看。

    但是、根据构建过程的不同、切换到 Yocto 中的内核 6.58 仍然可能出现此类不匹配问题。 基本上,只要内核映像和模块来自两个不同的内核版本,即使内核源是相同的,也可能会发生版本不匹配问题,因为两个内核版本中的构建过程可能不同。