This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:如何更改 SPI CS 的延迟

Guru**** 2470070 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1527542/am623-how-can-i-change-the-delay-of-spi-cs

器件型号:AM623

工具/软件:

尊敬的专家:

如下图所示、

我们使用 SPI0 进行测试、但 CS 信号会变得非常长。 我们预计 CS 仅在 CLK 和数据输出时出现。
如何更改 CS 的延迟(图片中的红线)?

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 它基于 Linux SDK 或 MCU PLUS SDK。
    2. 我假设您想减少延迟、因此我想知道您在哪种模式下运行。 请查看此处的响应中的 3 种可能的模式: 模式选择
    3. 如果是单控制器、则 CS 通过软件代码进行控制、如果是多控制器、则 CS 由硬件控制、如果是从器件、则 CS 由外部控制器控制。

    期待您的答复。