This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:WSL 中的 SDKv11 编译问题

Guru**** 2414260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1526855/tda4vh-q1-sdkv11-compilation-issue-in-wsl

器件型号:TDA4VH-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI:

在 WSL(Ubuntu-22.04 发行版)中编译 SDKv11 时、我遇到这种错误。

我在 wsl2 上使用 SDK 9.2 时没有出现任何问题、但在升级和设置 sdkv11 时、我遇到了这个错误。 我可以在虚拟 Box VM 上设置此项、但不能在 wsl 上设置此项。 我已经尝试过清洁一切,并重新开始,但它仍然存在。  

请建议。

谢谢。此致、

Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否曾尝试过执行清理构建? 您是否可以从 SDK_builder 文件夹中运行“make sdk_scruby“命令、然后尝试构建 SDK?

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、  

    我正在进行新的 SDK 设置、在第一个构建本身上进行了该设置。

    此致、

    Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lalit、

    您能否显式运行上述命令并查看它是否正确清理并生成二进制文件?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、  

    我清理和擦洗, 但得到相同的错误。 它在编译 tiadalg 时发生。

    此致、

    Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lalit、

    安装此 SDK 时是否存在问题? 您能尝试重新安装此 SDK 并查看它是否起作用吗?

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    我从一开始就重新安装了 SDK、但这次我使用-J4(而不是-J16)对其进行了编译。 这次它编译成功。 为什么它不编译时使用 16 核?

    此致、

    Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lalit、

    可能没有某种依赖关系、也可能构建不合规。  我 还尝试了-J16 选项、我能够毫无错误地进行构建。 因此、不确定问题所在。 您可以继续使用-j4 选项吗?   

    此致、

    Brijesh