This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AEN-Q1:如何构建 R5F 映像输出十六进制格式的映像文件?

Guru**** 2413240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1526318/tda4aen-q1-how-can-i-build-the-r5f-image-output-a-hex-format-image-file

器件型号:TDA4AEN-Q1

工具/软件:

您好:

我使用的 SDK 版本是 10.01.00.04

如何构建十六进制格式映像文件的 R5F 映像输出? 我们需要十六进制格式映像才能执行操作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    抱歉、没有回答您的问题、十六进制格式的图像输出是什么意思?  输出映像采用二进制 elf 格式、您是打算将其用作十六进制格式吗?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

        是的、我希望将输出二进制 elf 格式转换为十六进制格式。 您能帮助我如何操作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chang:

    您可以尝试使用  SDK 中的 imaging/tools/dcc_tools/dcc_bin2c 工具吗?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

       您能告诉我如何使用此工具 dcc_bin2c 吗?  

       这个工具可以转换为十六进制格式映像吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我看到 DCC 中使用的该实用程序、如下所示。 您可以使用类似机制

    $dcc_tool_path/dcc_bin2c ./../dcc_bins/dcc_ldc.bin $out_path/dcc_ldc_imx390.h dcc_LDC_imx390。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

       例如、我希望 R5F 映像 H:\ti\6_0609_1\rtos-build\pdk_j721s2_10_01_00_25\packages\ti\binary\ipc_echo_testb_freertos\bin\j721s2_evm\转换为 xxxx.hex 格式映像。 您提供了 dcc_bins 工具、输入了.h 文件。 为什么? 这个工具可以做到吗? 我想将 r5F 二进制图像转换为 xxx.hex 格式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

        十六进制格式映像 xxx.hex 将使用另一台 PC 的工具加载该信息以进行某些测试。  

        该 PC 的工具仅支持加载十六进制格式映像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此工具将 bin 文件作为输入、并生成存储在数组中的 hex 文件作为输出、此输出在头文件中提供。 这是你想要的吗?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

       我上传了 HPC_SA8650_TC397.zip 以供您参考。 这是另一个包含.hex 文件映像 (HPC_SA8650_TC397.hex) 的工程。 这就是我想要的图像格式。 您能帮我们检查一下吗? 谢谢!

     

    e2e.ti.com/.../HPC_5F00_SA8650_5F00_TC397.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chang:

    我们没有此类实用程序、您需要开发此示例。  

    此致、

    Brijesh