This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62P-LP:TIDSS 支持的 MIPI 命令模式

Guru**** 2413260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1526273/sk-am62p-lp-mipi-command-mode-supported-by-tidss

器件型号:SK-AM62P-LP

工具/软件:

您好、

通常、MIPI 支持视频模式和命令模式。 希望了解 TI Linux BSP 是否支持命令模式、如果是、是否有任何可用的命令模式显示演示?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    只是为了确认一下、您的问题与 MIPI DSI 有关、对吧?

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    虽然我们在硬件中提供了命令模式支持、但遗憾的是、我们还没有软件支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、带命令模式的 MIPI DSI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    虽然我们在硬件中支持命令模式、但不幸的是、我们还没有软件支持。

    本答复涉及 MIPI DSI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、“软件不支持“指的是哪个组件? Linux DRM/KMS 或 TIDSS 驱动程序?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “软件不支持“ 是指 DSI 桥接驱动器。