This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU560V2STM-UE:申请:尺寸或 3D 模型连接器和转换器适配器

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1526364/tmdsemu560v2stm-ue-request-dimension-or-3d-model-connector-and-converter-adaptor

器件型号:TMDSEMU560V2STM-UE

工具/软件:

大家好、我是 Lee。

我是否可以获得有关 连接线的尺寸或 3D 模型的信息?

(XDS560v2 电缆组件(12 英寸)- BH-CBL-560 v2-12)

尤其是关于这一点。

我还想从下面获得有关转换器的信息。

此致、

Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lee:

    Blackhawk 调试器探针由另一家公司生产。 我希望他们能够答复: https://www.blackhawk-dsp.com/company/contacts

    此致、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lee:

    请使用以下联系方式:

     Blackhawk 支持 (support@blackhawk-dsp.com)  

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa,

    谢谢。 我会发邮件给 Blackhawk。

    Stan、

    但您是指调试器不是 TI 的产品吗?

    如果调试器出现其他问题、我是否应该向 Blackhawk 请求帮助?

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lee、  

    谢谢你。

    支持要求和支持联系人取决于您看到的问题。

    此致、

    Sreenivasa.