主题中讨论的其他器件: SK-AM62A-LP、 AM62P
工具/软件:
您好:
我们在一些基于 TI AM62A7 的定制电路板的操作过程中、可能会遇到内核错误处理问题、非常感谢 TI 专家提供任何指导或见解。
我们已附加了内核紧急日志和引导日志以供您参考。
实验设置:
- 基于 TI AM62A7 的定制电路板
- 使用 A53 和 C7x 内核
- PROCESSOR-SDK-LINUX AM62A 10.00.00.08
- 从 eMMC 引导
- eth0 和 eth1 配置为多端口开关模式并以环形拓扑连接
- RSTP(快速生成树协议)已启用
- 自定义应用程序基于 Python、使用多进程架构
- 该应用执行视频处理和 AI 推理
- 推理结果以 JSON 格式通过 MQTT 发送到 PC 服务器
观察到的行为:
- 在某些主板上、启动后 30 分钟到几小时内出现内核严重错误
- 发生这种情况时、主板将完全无响应:无 SSH 访问、无 ping 应答
- RSTP 似乎停止工作、随后在以太网上出现广播风暴症状
- 当电路板封闭在外壳中时、问题往往重现得更快、打开时更慢
- 在正常运行期间、MPU 内部温度保持在 55–60°C 左右
我们非常感谢为进一步调查和解决此问题提供的任何建议、调试提示或指导。
提前非常感谢。