This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:安装在 Linux 操作系统上的 CCS 无法通过命令行检测 mathlib.C674x

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: MATHLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1527475/ccstudio-ccs-installed-on-linux-os-cannot-detect-mathlib-c674x-with-the-command-line

部件号:CCSTUDIO
主题MATHLIB 中讨论的其他器件

工具/软件:

我当前使用的是 Linux 操作系统上安装的 CCS、但无法使用以下命令行检测 mathlib.C674x。

eclipse  -nosplash -application com.ti.common.core.initialize -rtsc.productDiscoveryPath <mathlib install path>

在我的环境中、我无法使用 GUI、因此需要通过命令行执行检测。
您能告诉我如何使用命令行命令来检测 mathlib.C674x 吗?

CCS 和 mathlib.C674x 版本如下:

  • CCS:12.8.1
  • mathlib_C674x:3.1.2.1