This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J784S4:使用 Yocto 生成的已组装 SDK — 版本 11

Guru**** 2415340 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1526892/processor-sdk-j784s4-populated-sdk-generated-with-yocto---version-11

部件号:PROCESSOR-SDK-J784S4

工具/软件:

TI 团队大家好、  

我们使用 Yocto 重建了 SDK 版本 11、特别是 tisdk-default-image、 一切都成功运行、构建的映像(引导和 rootfs)在 J784S4 电路板上按预期运行。  

现在、我们需要通过填充新生成的 SDK、在主机 (Ubuntu 22) 上设置跨平台构建环境(交叉编译和链接)。 在下载的 SDK 软件包中、可通过/path/to/ti-processor-sdk-linux-version/linux-devkit(其中包括所有工具和库)完成主机上的跨平台开发。 使用 Yocto 构建、build/arago-tmp-default-glibc/sysroots 中不存在这些工具和配置。 跨平台构建的工件似乎分散在多个位置,包括系统根 — 组件,工作,工作共享以及其他文件夹。  

是否有方法或命令将所有信息“安装“到预编译 ADAS SDK 中的系统根等相同位置? 我在文档中找不到任何这样做的说明。 根据我对 Samsung V 系列和 NXP iMX 的 Yocto 构建经验、所有 这些都提供了一种方法(作为单独的工具或 Yocto 构建过程的一部分)、将生成的跨平台工件打包在单个安装文件中、以便安装在不同的主机上。  

任何指导都将非常感谢。  

- Shige