This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2P-ACD:ISS-ISP 吞吐量

Guru**** 2415340 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1522841/tda2p-acd-iss-isp-throughput

器件型号:TDA2P-ACD

工具/软件:

我在 TRM 中看到 、ISP 的 TDA2PHVx 吞吐量为 532 MPX/s、 这是否包括开销? 例如、在 TDA4 中、理想速度为 720Mpix/s、典型吞吐量估计为 600Mpix/s(假设系统开销为 20%)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好: Marwan、

    指定的工程师本周正在出差、因此预计此主题的响应会延迟。

    谢谢您、

    AlanL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marwan,

    此设备的专业知识与过去不同、因此很难回答您的某些问题。

    请参阅以下应用手册:TDA2Px 性能(修订版 A)

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marwan,

    532MP/s 是理论上的最大吞吐量。 在 实际环境中、我们可以考虑 80%的可用空间。 但 请注意、这一切都取决于其他因素。  

    此致、

    Brijesh