This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:AM625:SK-AM62-LP 在 DM R5 内核中开发 ETH 功能

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1515522/am625-am625-sk-am62-lp-develop-eth-function-in-the-dm-r5-core

器件型号:AM625

工具/软件:

我们需要在 R5F 内核中开发以太网功能。我的问题如下:

1. R5F 内核中的 syscfg 配置没有 TI 联网选项、无法配置以太网网络管理引脚。 如何通过 syscfg 在 R5F 内核上开发以太网功能?

2. 我们找到了 examples/Eth MCAL /utils/pinmux_0/ti_pinmux_config.c soc gPinMuxMainDomainCfg () 是 ether net cube 英尺 c 代码,引脚配置代码是如何生成的? 它是使用 syscfg 配置生成的? 是否有相应的解释或项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、黄泽庚:

    感谢您的查询。

    目前、MCU-SDK-AM62x 中的 A53 仅支持以太网

    AM62x MCU+ SDK:以太网和网络

    我们需要在 R5F
    中开发以太网功能

    有关此信息、请参阅 MCU-SDK-AM62P

    AM62Px MCU+ SDK:以太网和网络

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ashwani、

    我们发现、在 TI 提供的 MCAL SitaraTM MPU_10.01.00.03 软件包中有 mcal_drv\mcal\examples\Eth\utils\am62x\mcu0_0 soc gPinMuxMainDomainCfg () 是以太网管理引脚的 c 代码。以下是我的问题:

    1. pin 配置代码是如何生成的?它是使用 syscfg 配置生成的吗?

    2. 如何修改以太网的针脚配置?

    3.是否有相应的解释或项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、黄泽庚、

    我会将您的问题转发给 MCAL 专家。  

    请留出一些时间来回复您。

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashwani:

    您有答案吗? 或者告诉我从哪里获得帮助?