This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:TMDSSK3358

Guru**** 2470660 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1528223/processor-sdk-am335x-tmdssk3358

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:

我想将 USB 摄像头与 TI Sitara AM335x 板 (TMDSSK3358 评估板)配合使用。 如果可能、有人可以使用器件型号向我推荐一些摄像头吗? 请推荐与上述评估板兼容的摄像头。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ankur、

    感谢您的查询。

    AM553x 支持可用于连接外部连接器件的 USB2 接口。

    我们不会就所连接器件提出建议。

    我让 XUJ 进一步评论。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何具有 USB2 接口的摄像头是否 可以 与 AM335x 配合使用? 就像我想在应用中使用 Logitech c270 摄像头一样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ankur、

    从硬件的角度来看、这应该没问题。

    从软件的角度来看、您可能必须检查所需的驱动程序是否可用并进行测试。

    我将请 XUJ 进一步评论。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。 我将测试并报告结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ankur、

    感谢您发送编修。

    此致、

    Sreenivasa.