This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L-PROCESSOR-SDK:支持 FreeRTOS 的器件

Guru**** 2471160 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1516805/am62l-processor-sdk-freertos-supported-device

器件型号:AM62L-PROCESSOR-SDK
主题中讨论的其他器件:AM62L

工具/软件:

尊敬的支持团队:

AM62L 的 RTOS SDK 用户指南指出、在 FreeRTOS 基础上支持该器件。

https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AD2nw6Uu4txAz2eqZdShBg__AM62L-FREERTOS-SDK__bBam5cF__LATEST

但是、AM62L 在下面 RTOS 支持的器件网站的 TI 器件列表中未显示。

https://www.freertos.org/Documentation/02-Kernel/03-Supported-devices/00-Supported-devices

我的理解是、这将在 AM62L 投入生产后添加吗?

此致、
Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kanae:

    AM62L 器件支持 使用 FreeRTOS 进行应用开发。  

    感谢您报告上述内容。 我将在内部检查这是为什么器件未在 FreeRTOS 页面上列出。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    感谢您的支持。
    请告知我们、您将在何时向我们提供内部审核结果。
    我们需要向客户汇报、感谢您的理解。

    此致、
    Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kanae:

    对延迟深表歉意。 我仍在内部检查它。 请在一天或两天内回复。

    我们需要向客户报告、感谢您的理解。

    无论 AM62L 器件是否未在 FreeRTOS 支持的器件页面中列出、该器件都支持 FreeRTOS 开发。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kanae:

    我们已联系 AWS 了解如何列出这些器件、并将很快使用支持的器件更新列表。  

    原始问题的答案是  AM62L 器件确实支持 FreeRTOS 开发。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    感谢您的支持。
    我将与我的客户共享信息。
    您告诉我、该列表将很快更新、但尚未更新。
    何时更新列表?

    此致、
    Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kanae:

    您通知我、该列表将很快更新、但尚未更新。

    我们已与社区联系、了解如何更新该页面、但尚未收到任何更新。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    感谢您的跟进。
    我将继续检查该网站的更新,如果它们没有反映
    在 AM62L 大规模量产版本中、我将再次联系当地销售人员以帮助您。

    此致、
    Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kanae:

    I 将继续检查网站是否有更新、如果更新未反映

    负责亚马逊 FreeRTOS 页面的原始人员不再与亚马逊联系、因此我们没有直接联系。

    我们联系了他们的支持页面、但没有收到回复、将再次跟进。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tushar & Kanae :有任何人通过  FreeRTOS 社区论坛 — FreeRTOS 社区论坛发布关于此列表更新请求  

    此致

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    TI 的营销团队已到达其支持页面、但到目前为止没有任何更新。

    Kanae、您是否还可以在 FreeRTOS 社区支持页面上提问?

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jim 和 Tushar、

    感谢您的支持。

    您是说我可以通过以下网站上的“FreeRTOS 监控支持论坛“与您联系吗?

    https://freertos.org/Why-FreeRTOS/contact-freertos

    我似乎需要该账户、但如果可能、我会询问为什么 TI 的 AM62D 未列为受支持的器件。
    https://freertos.org/Documentation/02-Kernel/03-Supported-devices/00-Supported-devices

    此致、
    Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kanae:

    您是否表示我可以通过以下站点的“FreeRTOS 监控支持论坛“与您联系?

    是、联系 FreeRTOS 来检查 AM62Dx 器件支持 FreeRTOS、但未在官方文档中列出。

    此致、

    Tushar