This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AEN-Q1:J722S 问题

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1527122/tda4aen-q1-j722s-problem

器件型号:TDA4AEN-Q1

工具/软件:

您好、

ti-processor-sdk-linux-adas-j722s-evm-11_00_00_08

生成 u-boot、错误日志:

cesar@cesar-pc:~/sdb/j722s/ti-processor-sdk-linux-adas-j722s-evm-11_00_00_08$ make u-boot -j8
===================================
Building U-boot for a53
===================================
make -j 8 -C /home/cesar/sdb/j722s/ti-processor-sdk-linux-adas-j722s-evm-11_00_00_08/board-support/ti-u-boot-2025.01+git ARCH=arm j722s_evm_a53_defconfig \
        O=/home/cesar/sdb/j722s/ti-processor-sdk-linux-adas-j722s-evm-11_00_00_08/board-support/ti-u-boot-2025.01+git/build/a53
make[1]: 警告: 子 make 中强制 -j8: 重置 jobserver 模式。
make[1]: 进入目录“/home/cesar/sdb/j722s/ti-processor-sdk-linux-adas-j722s-evm-11_00_00_08/board-support/ti-u-boot-2025.01+git”
make[2]: 进入目录“/home/cesar/sdb/j722s/ti-processor-sdk-linux-adas-j722s-evm-11_00_00_08/board-support/ti-u-boot-2025.01+git/build/a53”
  GEN     Makefile
#
# configuration written to .config
#
make[2]: 离开目录“/home/cesar/sdb/j722s/ti-processor-sdk-linux-adas-j722s-evm-11_00_00_08/board-support/ti-u-boot-2025.01+git/build/a53”
make[1]: 离开目录“/home/cesar/sdb/j722s/ti-processor-sdk-linux-adas-j722s-evm-11_00_00_08/board-support/ti-u-boot-2025.01+git”
make -j 8 -C /home/cesar/sdb/j722s/ti-processor-sdk-linux-adas-j722s-evm-11_00_00_08/board-support/ti-u-boot-2025.01+git \
        ARCH=arm CROSS_COMPILE=/home/cesar/sdb/j722s/ti-processor-sdk-linux-adas-j722s-evm-11_00_00_08/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/aarch64-oe-linux/aarch64-oe-linux- CC="/home/cesar/sdb/j722s/ti-processor-sdk-linux-adas-j722s-evm-11_00_00_08/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/aarch64-oe-linux/aarch64-oe-linux-gcc --sysroot=/home/cesar/sdb/j722s/ti-processor-sdk-linux-adas-j722s-evm-11_00_00_08/linux-devkit/sysroots/aarch64-oe-linux" \
        BINMAN_INDIRS=/home/cesar/sdb/j722s/ti-processor-sdk-linux-adas-j722s-evm-11_00_00_08/board-support/prebuilt-images BL31=/home/cesar/sdb/j722s/ti-processor-sdk-linux-adas-j722s-evm-11_00_00_08/board-support/prebuilt-images/bl31.bin TEE=/home/cesar/sdb/j722s/ti-processor-sdk-linux-adas-j722s-evm-11_00_00_08/board-support/prebuilt-images/bl32.bin \
        O=/home/cesar/sdb/j722s/ti-processor-sdk-linux-adas-j722s-evm-11_00_00_08/board-support/ti-u-boot-2025.01+git/build/a53
make[1]: 警告: 子 make 中强制 -j8: 重置 jobserver 模式。
make[1]: 进入目录“/home/cesar/sdb/j722s/ti-processor-sdk-linux-adas-j722s-evm-11_00_00_08/board-support/ti-u-boot-2025.01+git”
make[2]: 进入目录“/home/cesar/sdb/j722s/ti-processor-sdk-linux-adas-j722s-evm-11_00_00_08/board-support/ti-u-boot-2025.01+git/build/a53”
  GEN     Makefile
scripts/kconfig/conf  --syncconfig Kconfig
  CFG     u-boot.cfg
  GEN     include/autoconf.mk.dep
  CFG     spl/u-boot.cfg
  GEN     include/autoconf.mk
  GEN     spl/include/autoconf.mk
  GEN     Makefile
  ENVC    include/generated/env.txt
  UPD     include/generated/timestamp_autogenerated.h
  ENVP    include/generated/env.in
  ENVT    include/generated/environment.h
  Using /home/cesar/sdb/j722s/ti-processor-sdk-linux-adas-j722s-evm-11_00_00_08/board-support/ti-u-boot-2025.01+git as source for U-Boot
  HOSTCC  tools/mkeficapsule.o
/home/cesar/sdb/j722s/ti-processor-sdk-linux-adas-j722s-evm-11_00_00_08/board-support/ti-u-boot-2025.01+git/tools/mkeficapsule.c:20:10: fatal error: gnutls/gnutls.h: 没有那个文件或目录
   20 | #include <gnutls/gnutls.h>
      |          ^~~~~~~~~~~~~~~~~
compilation terminated.

此致、

Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cesar、

    sudo apt-get install libgnutls28-dev

    安装上述组件并重试。

    可能需要更多此类软件包。 例如:弯曲、野牛。

    - Keerthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthy:

    如何兼容。

    此致、

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cesar、

    我无法理解以上内容。

    - Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthy:

    我的系统与此工具不兼容。 这个 gnutls 编译可以磨损吗?

    此致、

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cesar、

    这是 u-boot 编译所需的。

    此致、

    Keerthy