This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62-SIP:BuildRoot 生成赢得&'t boot 的映像。

Guru**** 2469960 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62-SIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1528596/sk-am62-sip-buildroot-produces-an-image-that-won-t-boot

器件型号:SK-AM62-SIP

工具/软件:

我从这里获取了外部树构建项目: https://github.com/TexasInstruments/buildroot-external-TI/tree/main 、并使用`dti_release_am62x_sk_defconfig` efconfig 按照自述文件中的说明进行操作。

我认为这可能是因为这里不支持 sk-am62-sip。 但是我在尝试使用 buildroot 的 genimage.cfg 时也遇到了同样的问题,所产生的图像说明:

U-Boot SPL 2025.01 (2025 年 6 月 17 日 — 11:12:15 +0100)
SYSFW ABI:4.0(固件版本 0x000b'11.0.7--v11.00.07 (Fancy Rat)')
将 DT 中的 A53 CPU 频率更改为 1250000000Hz (T 级
SPL 初始栈使用量:13424 字节

然后挂起。

有什么想法发生在这里?