This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6412:MMCSD1

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS64EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1522870/am6412-mmcsd1

器件型号:AM6412
Thread 中讨论的其他器件:TMDS64EVM

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我想知道是否必须使用 MMCSD1 为 SDR104 添加串联端接。

TMDS64EVM 在 CLK 线路中只有一个串联端接配置

在 TRM 中、我可以看到 MMCSD0 PHY 具有可配置的驱动强度 (MMCSD0_SS_PHY_CTRL_1_REG):

但是、MMCSD1 的同一寄存器没有此参数 (MMCSD1_SS_PHY_CTRL_1_REG):

在这种情况下、我是否需要放置任何外部端接?

我是否可以将 MMCSD0 用于 SD? 从数据表中、我知道 MMCSD0 用于 eMMC、而 MMCSD1 用于 SD。 如果我可以使用 MMCSD0、最大速度是 UHS-SD0 II?

谢谢!