This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRDX-3P-Aquila-AM69:以 4K@60fps 的分辨率使用 DP

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1527926/trdx-3p-aquila-am69-using-dp-at-4k-60fps-resolution

部件号:TRDX-3P-Aquila-AM69
Thread 中讨论的其他器件:AM69

工具/软件:

你(们)好

我想在配置的 DP 输出上启用 4k60fps 分辨率。

目前、我在器件树中有等效的 COMMIT [1]、将通道带宽限制为 2700Mbps、从而导致从可能的模式列表中滤除 4K@60fps。

我尝试在器件树中将通道带宽增加到 5400Mbps、从而在我测试的一个设置上产生工作 4K@60fps。 内核输出中没有与 DP 链路相关的警告或错误消息。

提交[1]是否可能过于谨慎、或者仅 AM69-EVK 硬件需要这样做、并且保存为允许 5400Mbps、或者如果器件/监视器组合“正确“、我会遇到问题?

此致

最大值

[1] git.ti.com/.../k3-j784s4-evm.dts

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    这是否使用 MHDP PHY? 存在一个已知问题、即在 8.6 SDK 中以 4K 60FPS(特别是与 MHDP PHY)速率出现同步丢失。 我们看到 2K 分辨率始终保持稳定、因此我们将带宽限制为 2700Mbps。

    我不知道 TI 方面对此问题做了任何改进、因此任何修复方案都很可能来自上游社区。  

    此致、

    Takuma  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    藤原拓磨

     -你能描述如何重现你的问题,这样我们可以尝试在我们这边运行类似的测试,以确认它是否正常工作?

     -我会请求 TI 在 AM69 上正式支持 4K@60fps DP、您能考虑这个请求并告诉我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    >这是否使用 MHDP PHY?

    我认为是的。 我们将 SERDES4 与 AM69 的 DP AUX 通道一起使用。 即、与 AM69 EVM 上使用的连接相同。

    此致

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI FD、Max、

    在大多数(如果不是全部)以 60 帧运行的 4K 显示器上都出现了该问题。 虽然显示屏显示 4K 分辨率、但问题表现为主终端上连续的“CRTC 同步丢失“日志流。

    无论如何、我打开了一个内部 Jira、看看 SDK 团队中的人员是否可以重新访问这个、以及他们是否知道任何变化。  

    此致、

    Takuma