This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:VDDSHV2 电源时序(1.8V 时)

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1528528/dra821u-vddshv2-power-sequencing-when-1-8v

器件型号:DRA821U
主题:DRA821 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我需要对引脚 VDDSHV0 @3.3V / VDDSHV2 @1.8V/VDDSHV5 @3.3V 使用混合电源计划。

PMIC 先对 3.3V 进行定序、然后(2 毫秒后)对 1.8V 电压轨进行定序。

是否允许使用延迟的 PMIC 电源轨为 VDDSHV2 @1.8V 供电?

注:我不打算使用任何保留模式。

谢谢、

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、请参阅 DRA821 数据手册中上电序列时序图的注释 B 和 C。