This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDK5718:是否有办法初始化 TMDXIDK5718?

Guru**** 2469730 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDK5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1527127/tmdxidk5718-is-there-a-way-to-initialize-tmdxidk5718

器件型号:TMDXIDK5718

工具/软件:

检查 uboot 命令时、它突然挂起、TMDXIDK5718 停止工作。

按下 RESET SW 不会恢复它、也没有拔下并插入 5V 电源。

U-boot 不会启动。

INDSTRILAL LED/状态 LED 保持亮起。

使用的 U-boot 命令通过 i2c MW/i2c MD 和 MD 读取/写入 U33 (CAT24C256W)。

是否有办法初始化 TMDXIDK5718?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Uchiyama-san、

    您能否上传此设备在引导顺序中可达到的任何日志?

    您写入/读取了哪些寄存器?

    如果您不小心写入了包含电路板名称和/或版本的地址之一、那么软件可能无法正常工作。 如果您意外更改了此设置、则还必须更改用于电路板检测的 u-boot 代码。

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Josue
    感谢您的快速答复。

    >是否可以上载此设备在引导顺序中可以达到多长时间的日志?

    u-boot 似乎根本没有启动。

    即使我按下评估板上的 Power On/Reset 开关、终端软件 (TeraTerm) 也不会显示任何内容。

    >您写入/读取了哪些寄存器?

    1.我执行了以下命令。
    I2C MW 0x50 0x80.2 0x55 0x1
    I2C MW 0x50 0x81.2 0x43 0x1
    I2C MW 0x50 0x82.2 0x48 0x1
    I2C MW 0x50 0x83.2 0x49 0x1
    I2C MW 0x50 0x84.2 0x59 0x1
    I2C MW 0x50 0x85.2 0x41 0x1
    I2C MW 0x50 0x86.2 0x4D 0x1
    I2C MW 0x50 0x87.2 0x41 0x1
    (我写的是 0x80)

    (也许我错误地在另一个地址写了一些东西...)
    (写入前的所有数据均为“ff")“)

    2.我确认它是用以下命令正确地写的
    I2C MD 0x50 0x80.2

    3.我键入了以下 MD 命令以显示内存
    MD 48070000

    4.我反复按回车键读存储器(我想我按了 20 次)

    5.它挂断,不再接受任何关键输入。

    6.即使我按下开机按钮、硬复位按钮或热复位按钮,它也没有恢复

    7.我关闭电源,并打开,但它没有恢复(它是在照片中显示的状态。 GPIO LED 持续亮起)

    8.我更换了启动 SD 卡,但没有改善

    感谢您的合作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uchiyama-San,

    您是否能够连接到 JTAG 并查看程序计数器?

    感谢您分享您的操作流程。 我尚未确认您写入 EEPROM 的方式是否正确。 我必须记下进行检查。

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的若苏埃

    感谢您发送编修。
    恐怕我没有 JTAG 评估。
    我正在向软件团队询问如何在没有 EEPROM 的情况下进行引导。

    感谢您的持续支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的若苏埃

    我会报告一个很好的信息。
    我们的软件团队创建了一个忽略 EEPROM 的新 u-boot。
    新的 u-boot 正确运行、现在我可以使用 u-boot 命令。

    此问题已解决。

    感谢您的协助。
    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uchiyama-San,

    我很高兴您的团队能够解决此问题。 对于任何其他人来说、在写入 EEPROM 时要格外小心、这是一种很好的情况、如果您无意中将板级信息写入存储器、则可能会意外损坏开箱即用软件建立的引导流程。

    感谢您发送编修。

    -Josue