This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:[TDA4][TIDL_MODEL_IMPORT]-编译问题

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1516088/tda4vm-tda4-tidl_model_import--compilation-issue

器件型号:TDA4VM

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们正在尝试 使用 TIDL 模型导入在 TIDL 中编译并运行自定义模型、我们观察到不支持求和层减少的问题。 请支持我们解决问题。

此致、

Sandhiya.r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sandhiya、

    请上传您的模型(或显示相同错误的玩具模型)、以便我可以进行调试。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7220.test.zip

    您好、Chris、

    虽然我无法再现警告,但我能够使用以下测试模型再现原始模型中的错误。 请使用此模型重现此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sandhiya、

    此问题是否仍需要帮助? 您能否在新的 11.0 版本上对其进行测试、看看是否也出现了问题? 有一个 bug 修复的 reduce layers : https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tidl-tools/releases/tag/11_00_06_00

    此致、

    Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christina:  

    感谢您提供的信息。将在最新版本中查看此信息。

    此致、

    Sandhiya.r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sandhiya、

    如果您在浏览时有任何问题、请告诉我。 谢谢。

    此致、

    Christina