This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:MPEG4 和 MJPEG 解码器

Guru**** 2469430 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1527884/am62p-mpeg4-and-mjpeg-decoder

部件号:AM62P

工具/软件:

您好的团队、

您能否帮助我了解 AM62P 是否支持 MJPEG 和 MPEG4 解码器?

这些解码器是基于软件的解决方案还是需要硬件模块?

此致

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:

    AM62P 上的硬件加速器能够对 H.264 和 H.265/HEVC 视频格式进行编码/解码。

    MJPEG 和其他 MPEG 4 解码器客户必须依赖基于软件的解决方案(FFmpeg/Libav 编解码器插件)。

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suren、

    感谢您的回答!

    我们是否有基于软件的解决方案的参考资料/软件包/应用手册?

    此致

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:

    很遗憾、我们没有任何有关这些软件插件的参考文档。 由于它们是开源的且随时可用、因此客户可以联系 FFmpeg 获取这些支持。  

    您可以查看的几个参考链接:

    https://gstreamer.freedesktop.org/documentation/libav/index.html?gi-language=c

    https://trac.ffmpeg.org/wiki/Encode/MPEG-4

    希望这有所帮助

    此致、

    Suren