This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:使用 ti、am62-sdhci 驱动程序通过 GPIO 实现软件 SDIO

Guru**** 2469950 points
Other Parts Discussed in Thread: AM623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1526589/am623-software-sdio-over-gpio-using-ti-am62-sdhci-driver

器件型号:AM623

工具/软件:

我们希望将芯片实验室 Si917x WiFi+BLE 模块与我们的原型板上的 AM623 连接。 遗憾的是、我们没有连接任何 MMC 引脚。 因此、我想通过 ti、am62-sdhci 驱动程序代码将 GPIO 引脚用作软件 SDIO 引脚。 (CLK、CMD 和 DATA 引脚全部连接到 AM623 侧的 GPIO)

带有相应随机 GPIO 的示例器件树应该是什么?

请检查可能性并尽快回复。

使用的器件: AM6232ATCGHAALW

与 WIFI 模块连接的 PIN

  1. McASP0_AXR2:A19:D1(Wi-Fi 模块)  
  2. McASP0_AXR3:B19:d0(Wi-Fi 模块)
  3. McASP0_AFSR:E19:cmd(Wi-Fi 模块)  
  4. McASP0_ACLKR:A20:CLK(Wi-Fi 模块)  
  5. GPMC0_WAIT1:V25:D2(Wi-Fi 模块)  
  6. GPMC0_WPN:K25:D3(Wi-Fi 模块)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    您提到的 WiFi 器件不是 TI 产品、因此我们可在 TI E2E 论坛上提供的支持非常有限。

    建议使用其中一个 MMC 模块及其信号与您的器件连接。 使用 GPIO 来实现这一点不是我们支持的用例。

    谢谢、

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我已将此主题重新分配给 MMC 专家、他们对 Linux 驱动程序有了更深入的了解。 请留出一些时间进行回复。

    谢谢、

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、MMC 控制器驱动程序不支持使用 GPIO 引脚来仿真 MMC 接口。