This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5708:如何设置 SYSBOOT

Guru**** 2337880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1527439/am5708-how-to-set-sysboot

部件号:AM5708

工具/软件:

看一下 AM571x IDK、连接了一个上拉或下拉电阻器来确定 SYSBOOT 逻辑。

是否可以结合使用 DIP 开关和上拉电阻器来确定逻辑?

将上拉电阻连接到 DIP 开关的一侧、并将另一侧接地。

DIP 开关打开:低电平、关:高电平。

这是因为有必要更改引导源、而不建议更改电阻器。

山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yamada-San、

    是的、这对于正确的 SYSBOOT 检测来说是可行的、但是请注意、SYSBOOT 引脚不会可重复用于其他用途(通过引脚多路复用模式)、因为 DIP 开关为 ON 时、它们会短接至 GND。 解决该问题的一种方法是在 GND 上使用弱上拉和强下拉电阻、而不是直接短接至 GND。

    此致、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamada-San,

    此主题已重新分配给我们的电路板工程师进行评价。

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stanislav-San:

      Josue-San,

    感谢您的快速答复。

    因此、将其仅用作 SYSBOOT 的引脚分配没有问题?

    我不打算将其分配给任何其他功能、因此我想决定使用 DIP 开关。

    在不太可能的情况下、如果我需要分配其他功能、我将参考注意事项。

    问题已解决。

    山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅将引脚专门用于 SYSBOOT 功能没有问题、使用 DIP 开关设置值也没有问题。