This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:RTC 备用电池设计指南

Guru**** 2469430 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P, BQ32002, AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1521261/am62p-rtc-backup-battery-design-guide

部件号:AM62P
主题中讨论的其他器件: BQ32002AM62L

工具/软件:

您好、AMP62P Champ!

我的客户参考了与 RTC 备用电池相关设计的指南。  

为了在短暂电源中断期间维持 TI AM62Px 基于 MPU 的系统上的日期和时间 (RTC)、可以使用小型备用电池或超级电容器进行 RTC 备份。

AM62Px 系列包含一个内部 RTC、可通过外部 VBAT 引脚供电。

不清楚如何通过 TRM 章节绘制电路、因为我们需要参考图或电路。

如果您为我们提供参考设计图或其他有用的信息、我们将不胜感激

如果 AM62P 不支持用于 RTC 的外部 VBAT 电源、请让我们了解外部解决方案。 例如 BQ32002

谢谢。

Regarsd,  

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack、

    感谢您的查询。

    AM62P 不支持上述用例。

    我们尚未将 AM62P 连接到外部 RTC。

    我们具有可用于连接外部 RTC 的 I2C 接口。

    您是否了解了 AM62L。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:AM62Px 系列似乎具有内部实时时钟 (RTC)。 它是否可由外部 VBAT 引脚供电、或者 VBAT 是否可用作输入并由 LDO 转换为内部 RTC 供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jinzhi Lin、

    感谢您的查询。

    它是否可以由外部 VBAT 引脚供电、或者 VBAT 是否可以用作输入并由 LDO 转换为内部 RTC 供电?

    请参阅上述答复。 考虑到电流消耗、这不是需要考虑或推荐的用例。

    此致、

    Sreenivasa.