This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】AM62L (AM62L32、AM62L31) 设计建议/定制电路板硬件设计 — 处理器复位输入,复位状态输出和连接建议

Guru**** 2469960 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L, AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1507929/faq-am62l-am62l32-am62l31-design-recommendations-custom-board-hardware-design---processor-reset-inputs-reset-status-output-and-connection-recommendations

器件型号:AM62L
主题中讨论的其他器件: AM625

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我对 支持的复位输入和复位状态输出有疑问  

支持的复位输入  

复位输入的建议连接  

支持的复位 状态输出

 复位 状态输出的建议连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的电路板设计人员:  

    请参阅以下内容。

    支持的复位输入和输出信号

    连接建议  

    使用 RTC 模式时的建议

    VDDS_RTC 和 VDD_RTC 的时序控制
    VDDS_RTC 和 VDD_RTC 需要在 RTC_PORz 释放之前通电

    VDDS_RTC 和 VDD_RTC 之间没有时序要求。

    AM62Lx 处理器唯一的严格排序要求是 VDD_RTC 应在 VDD_CORE 之前上电、并在 VDD_CORE 之后下电。

    配置 RTC 模式时的 RTC_PORz 延迟
    RTC_PORz 为 RTC 域提供异步复位、并将逻辑置于已知的锁定状态、直到 VDD_CORE 斜升。 默认情况下、LF 振荡器会关闭。 一旦 VDD_CORE 斜升、RTC 域将部分解锁并开始从 RC 振荡器接收其时钟、直到软件通过配置 RTC 域完成解锁过程。 有一个无干扰时钟多路复用器、可以在软件开启 LF 振荡器并等待 100ms 后从其默认 RC 振荡器重新配置、以选择 LF 振荡器。 带有晶体电路的 LF 振荡器的最大启动时间为 98ms。

    根据上述操作、客户只需确保 VDD_RTC 和 VDDS_RTC 电源导轨在释放 RTC_PORz 之前有效。


    RC 用于 RTC_PORz
    我们不建议使用 RC 生成的复位、因为信号上升压摆率太慢、无法在器件内部实现无干扰复位。


    SK 仅 RTC 模式电源架构 — 向 VDD_RTC 电源添加了一个二极管。 不确定用例
    VDD_RTC 需要在 VDD_CORE 之前斜升、在 VDD_CORE 之后斜降。 如果没有二极管、当出现不受控制的断电(例如系统电源关断或与电路板断开连接)时、VDD_RTC 电源导轨可能会与 VDD_CORE 同时下降或在其之前下降。 VDD_RTC 电源域消耗的功率不大、因此当通过二极管与输入电源隔离时、VDD_RTC LDO 上的输入电容器可以长时间保持 VDD_RTC 导轨的有效状态。
    如果存在短暂中断、VDD_RTC 电源在下一次上电之前可能不会衰减到 0.3V 以下、我认为这不是问题。
    对于此用例、我们预计不会出现问题、因为 VDD_RTC 电源轨预计将是第一个导通的电源轨之一、最后一个关断的电源轨。 此外、VDDS_RTC LDO 将在其输出开始衰减时将 RTC_PORz 置为有效、并在短暂中断后、其输入开始斜升时再次将其置为有效。


    未使用 RTC 模式时的 32K LFOSC0 时钟
    您能否确认 32K 晶体是否可以是 DNI、并且客户可以按照数据表中的建议在未使用低功耗模式时将 XI 接地?
    当没有使用任何 RTC 低功耗模式时、无需连接低频振荡器。 当不使用 LFOSC0 时、请遵循处理器连接建议。

    不使用 RTC 或低功耗模式时的建议
    客户不使用低功耗模式。 是否有建议的 VDD_RTC、VDDS_RTC 和 RTC_PORz 连接

    在未使用低功耗模式的情况下:
    VDD_RTC 连接到为 VDD_CORE 供电的同一 0.75V 电源。
    VDDS_RTC 连接到为 VDDS_OSC0 供电的同一 1.8V 电源。
    RTC_PORz 连接到为 PORz 供电的同一复位源

    在 AM62L 上、PORz 可耐受 3.3V 电压。
    我想检查 RTC_PORz 是否也可耐受 3.3V 电压。 根据数据表、我不认为 RTC_PORz 可耐受 3.3V 电压。
    查询用例是仅 RTC 模式或未使用 RTC + IO + DDR 模式时、我们建议将连接到 PORz 的输入连接到 RTC_PORz。


    PORz 是唯一的 3.3V 容限引脚。 RTC_PORz 引脚可耐受 3.3V 电压。

    在这种情况下、为这两个引脚提供源的信号需要来自为 VDDS_RTC 提供源的同一 IO 电源、因为施加到 RTC_PORz 引脚的电压需要跟踪 VDDS_RTC、因为它被限制在–0.3V 至 (VDDS_RTC IO 电源电压+ 0.3V) 的范围内。

    PORZ 引脚由 VDDS_OSC0 供电、但可以从 VDDS_RTC 提供、因为它具有失效防护功能。 在本说明中、我期望 VDDS_RTC 和 VDDS_OSC0 由同一 1.8V 电源供电。 但是、如果系统要求从与用于为 VDDS_RTC 供电的 1.8V 电源不同的 1.8V 电源提供 VDDS_OSC0 时、我不知道有任何问题。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的电路板设计人员:

    (+)【常见问题解答】AM625 / AM623 / AM620-Q1 / AM625-Q1 / AM625SIP:MCU_PORz 输入压摆率 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛

    通常在复位信号上添加 RC 滤波器来抑制噪声、但 AM62x 数据表 上复位信号的压摆率要求非常尖锐、客户板上的电压约为 10V-100V/ms、它是否满足 AM62x 复位要求、如果不满足要求、请帮助解释基本机制。  

      如果 施加的信号 在 VIHSS 和 VILSS 之间的电压区域花费过多的时间、则输入缓冲器可能会出现长期可靠性问题。 允许的最大转换时间为 1000ns。 我建议使用产生信号转换速率高于 5ns 的推挽缓冲器来驱动复位输入、以消除通过输入缓冲器开关阈值转换时噪声耦合到信号中的风险。

    建议在 MCU_PORz 的输入端使用 22 pF 干扰滤波器

     关于 MCU_PORz 输入压摆率的另一个要点。 噪声很容易耦合  缓慢上升的信号、从而产生非单调转换。 MCU_PORz 复位源需要具有单调性、以防止 在内部复位通过输入缓冲器开关阈值转换时产生干扰。  MCU_PORz 上的压摆率更快、可提高系统抗噪性能。 AM625 数据表中定义的最小压摆率是 AM625 器件可以接受的、但 在满足您的系统噪声抗扰度要求时可能不能接受。

    请注意、AM62x 器件要求 MCU_PORz 输入具有最大上升/下降时间 1000ns。 如果对来自开漏输出缓冲器的信号使用上拉电阻器、可能很难实现这一点。 您可能需要使用  在其输入端具有迟滞的推挽缓冲器来缓冲开漏信号、以确保 AM62x 器件始终不会接收到违反“MCU_PORz 时序要求“表中定义的最小脉冲持续时间的短复位脉冲。 例如、噪声可能会在超过输入缓冲器阈值时耦合到缓慢上升的开漏信号上、这可能会导致复位信号上出现短暂的毛刺脉冲。  如果发生这种情况、设备的正常运行可能会受到影响。

    请参阅 “失效防护复位((FS 复位)电气特性“表中的“输入压摆率“参数。

    MCU_PORz 输入是 AM62x 器件上唯一具有失效防护功能且可耐受 3.3V 的输入。 因此、您可以将  MCU_PORz  信号拉至 1.8V 或 3.3V。

    请参阅“绝对最大额定值“表中 MCU_PORz 的“所有失效防护 IO 引脚的稳态最大电压“参数。

    注意:上述 MCU_PORz 描述对 AM62L PORz 冷复位输入有效。

    此致、

    Sreenivasa.