This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:可连接到 QSPI 的最大容量。

Guru**** 2469430 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1519750/am4378-maximum-capacity-that-can-be-connected-to-qspi

器件型号:AM4378

工具/软件:

尊敬的专家:

客户当前将 64MB 的 NOR 闪存连接到 AM4378 的 QSPI、并在其中运行 Uboot、内核和根文件系统。

问:QSPI 的闪存容量可以有多大?
是否不能支持超过 64MB 的内存? 如果有方法、请告诉我。

检查存储器映射时、QSPI CS0 的大小为 64MB。

此致、
正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我本周在 PTO 上、但下周我将再次获得 E2E 支持。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉耽误你。 是否有任何更新?

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很抱歉耽误你。 是否有任何更新?

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、哦、

    是的、感谢您在此处提交、您应该能够将大于 64MB 的器件与 SDK v9.x 的 Linux 内核部分搭配使用:

    https://git.ti.com/cgit/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel/commit/?h=ti-linux-6.1.y&id=e97f491450805fe6cbfd482b97b5427b21dec575

    $ git log -1 e97f491450805fe6cbfd482b97b5427b21dec575
    commit e97f491450805fe6cbfd482b97b5427b21dec575
    Author: Jean Pihet <jean.pihet@newoldbits.com>
    Date:   Tue Jan 14 13:41:24 2020 +0100
    
        spi: spi-ti-qspi: support large flash devices
    
        The TI QSPI IP has limitations:
        - the MMIO region is 64MB in size
        - in non-MMIO mode, the transfer can handle 4096 words max.
    
        Add support for bigger devices.
        Use MMIO and DMA transfers below the 64MB boundary, use
        software generated transfers above.
    
        Signed-off-by: Jean Pihet <jean.pihet@newoldbits.com>
        Cc: Ryan Barnett <ryan.barnett@rockwellcollins.com>
        Cc: Conrad Ratschan <conrad.ratschan@rockwellcollins.com>
        Cc: Arnout Vandecappelle <arnout.vandecappelle@essensium.com>
        Link: lore.kernel.org/.../20200114124125.361429-2-jean.pihet@newoldbits.com
        Signed-off-by: Mark Brown <broonie@kernel.org>

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    感谢您的答复。

    我还有一个问题。

    问:该链接显示 2020 年、但它是否仍适用于 Linux SDK v06.03.00.106?
    例如、我们能否通过 将下面 Kernel6.1.y 的附加部分 (ti_QSPI_ADJUST_OP_SIZE) 添加到 Kernel4.19.y 来解决该问题

    static int ti_qspi_adjust_op_size(struct spi_mem *mem, struct spi_mem_op *op)
    {
    	struct ti_qspi *qspi = spi_controller_get_devdata(mem->spi->master);
    	size_t max_len;
    
    	if (op->data.dir == SPI_MEM_DATA_IN) {
    		if (op->addr.val < qspi->mmap_size) {
    			/* Limit MMIO to the mmaped region */
    			if (op->addr.val + op->data.nbytes > qspi->mmap_size) {
    				max_len = qspi->mmap_size - op->addr.val;
    				op->data.nbytes = min((size_t) op->data.nbytes,
    						      max_len);
    			}
    		} else {
    			/*
    			 * Use fallback mode (SW generated transfers) above the
    			 * mmaped region.
    			 * Adjust size to comply with the QSPI max frame length.
    			 */
    			max_len = QSPI_FRAME;
    			max_len -= 1 + op->addr.nbytes + op->dummy.nbytes;
    			op->data.nbytes = min((size_t) op->data.nbytes,
    					      max_len);
    		}
    	}
    
    

    他们不确定这将如何影响 QSPI 引导和速度、因此他们确实计划在实际器件上进行检查。

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、O.H

    [引述 userid=“402494" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1519750/am4378-maximum-capacity-that-can-be-connected-to-qspi/5870509 #5870509“] 问:该链接显示 2020 年、但它是否仍适用于 Linux SDK v06.03.00.106?
    例如、我们能否通过 将下面 Kernel6.1.y 的附加部分 (ti_QSPI_ADJUST_OP_SIZE) 添加到 Kernel4.19.y 来解决该问题 [/报价]

    内核 v4.19 相当旧、我们不能通过 E2E 随时支持它。 但如果我看一下 git 历史记录, 前面讨论过的最旧的内核是内核 v5.10。 所以似乎不会太难将从内核 v5.10 到内核 v4.19 的更改反向移植,因为内核的这个子系统中的总体增量很可能很小。 我认为最好的方法就是试一试。 如果您遇到任何问题、请告诉我。

    他们不确定这将如何影响 QSPI 引导和速度、因此他们确实计划在实际器件上进行检查。

    是的、访问大于 64MB 边界的 SPI 内容似乎会有一些影响。 请尝试获取这些反馈并分享它、我很好奇地想看看自己会有什么现实世界的影响、而这不是因为缺少硬件而可以自行测试的结果。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Andreas:

    感谢您的答复。

    客户表示他们将继续采用适用于 v4.19 的方法。
    (我们已经告诉他们, v4.19 是旧的,因此没有完全支持。

    如果结果有任何问题或进展、我们将在此处进行更新。

    此致、
    正常