This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM69A:深度学习加速器标准化

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: AM69A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1525701/am69a-normalization-on-deep-learning-accelerators

器件型号:AM69A

工具/软件:

在我们的图像分类流水线中、TI model-zoo 模型需要 fp32 输入。

我们目前正在将 Uint8 图像数据转换为 ARM 处理器上的 fp32、对其进行标准化、然后将其传递到深度学习加速器。

如果深度学习加速器能够执行归一化、我们可以绕过 fp32 转换并直接输入 Uint8 图像、这样应该会减少延迟。

这种做法是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Mitani-san、

    我可能不理解您的问题、但模型使用 uint/int8 在本机运行。   图像数据通常是 8 位数据的三个通道、即 R 0-255、G 0-255 和 B 0-255。  因此数据应保持为 INT8 格式。  如果需要对其进行标准化、假设一个通道与其他通道明显偏离(这也很不寻常)、您可以显式添加批标准化层或调整导入配置文件(TIDLRT 语法,如下所示)。

    #inDataNorm = 1
    #inscale = 0.00392156862745098 0.00392156862745098 0.00392156862745098
    #inMean = 0 0 0

    #inQuantFactor = 255 255 255

    您可能 只需要 inDataNorm =1。  当然,如果您需要比例和平均值,数字会根据您的输入数据而变化。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您始终如此迅速地回应。

    很抱歉没有提供足够的解释。  例如、当您 在 Netron 中显示来自 TI Model Zoo (software-dl.ti.com/.../resnet18.onnx) 的 ResNet18 时、结果就是这样。

    使用 onnxruntime 的代码如下所示、但如果输入“x"在“在 fp32 中不是张量、则会导致错误。

      将 onnxruntime 作为 ort 导入

      SOO = ort.SessionOptions()
      ep_list =['TIDLExecutionProvider'、'CPUExecutionProvider']
      会话= ort.ConferenceSession (model_path、provider=ep_list、provider_options=[provider_options、{}]、sess_options=so)

      out = session.run(None、{input_name:np.array (x)})

    这就是我推断模型的输入格式是 fp32 的原因,但如果我误解了任何内容,请告诉我。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mitani-san,

    我看到您现在正在主机上运行这个、所以回答正确。 在编译 ONNX 模型之前、它是本机 float32。   您首先需要在图像文件中读取(在本例中,png 为 3、r、g、b)

    e2e.ti.com/.../readimg.py

    调用 GET_RGB_CHANNES(文件)后、数组中将有一个红色、绿色和蓝色 8 位通道。  若要将其转换为 float32、只需取 8 位数组并通过以下方式进行转换:

    float32_red= red.astype (np.float32)

    则可以将其用作模型的输入。

    此外、以下是一些使用随机数据(无需图像)对此进行测试的代码:

    SOO = ort.SessionOptions()
    ep_list =['TIDLExecutionProvider'、'CPUExecutionProvider']
    会话= ort.ConferenceSession (model_path、provider=ep_list、provider_options=[provider_options、{}]、sess_options=so)

    input_details =session.get_inputs()
    output_details =session.get_outputs()
    Input_dict ={}
    output_dict ={}

    对于 I IN 范围 (len (input_details)):
      np.random.seed(0)
      if (input_details[i]。type =='tensor (float)'):
        input_data = np.random.randn (* input_details[i]。shape).astype (np.float32)
      elif (input_details[i]。type =='tensor (int64)'):
        input_data = np.random.randn (* input_details[i]。shape).astype (np.int64)
      elif (input_details[i]。type =='tensor (uint8)'):
        input_data = np.random.randn (* input_details[i]。shape).astype (np.uint8)
      elif (input_details[i]。type =='tensor (int32)'):
        input_data = np.random.randn (* input_details[i]。shape).astype (np.int32)
      否则:
        input_data = np.random.randn (* input_details[i]。shape).astype (np.float32)

    Input_dict[input_details[i]。name]= input_data

    start_time = time.time ()

    输出= list (session.run(None、input_dict)
    对于 I IN 范围 (len (output_details)):
      output_dict[output_details[i]。name]= output[i]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供详细的代码。
    我提问的初衷是询问是否可以在 AM69A 的深度学习加速器上对该代码执行 fp32 处理。

    具体来说、是否可以在 Model Zoo 中的模型输入中添加如下所示的块、并由深度学习加速器(而不是 AM69A 上的 ARM)处理归一化过程?
    此外、我们可以预期延迟会因此而改善吗?
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Mitani-san、

    您可以将 TIDLRT 中的 numParamBits 设置为 32 或在 OSRT 设置 tensor_bits = 32。  在 examples/osrt_python/common_utils.py 中、将 tensort_bits = 8 更改为 16。  对于 TIDLRT、在导入文件中添加如下行:

    numParamBits       = 16

    或  

    numParamBits       = 32

    请注意、执行此操作后性能会大幅下降。  一种更好的方法是识别需要更高分辨率的层、并通过以下方式将其设置为 16 位模式:

    params16bitNamesList =“layer1、layer2、LayerN“

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    如果我们为计算设置了所需的适当字长、似乎可以使用深度学习加速器来执行 CNN 的预处理和后处理。 我将研究在 ARM 上执行还是在深度学习加速器上执行速度更快。
    在我的应用中、似乎我没有充分利用 AM69A 上的深度学习加速器、因此我将考虑利用该加速器的方法。
    非常感谢。