This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:禁用高速缓存以进行 Linux 测试

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1527297/am62l-disabling-cache-for-linux-testing

器件型号:AM62L

工具/软件:

尊敬的支持:  

指定的 Focus 客户询问:

是否有一种简单的方法可以禁用处理器高速缓存以进行测试?

此致、Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有一种简单的方法可以禁用处理器缓存以进行测试?

    我已经与我们的一位系统专家交谈过、他们说没有一种好/简单的方法可以做到这一点、可能需要深入/修改 Linux 内核内存子系统才能做到这一点。 进行一些快速的互联网搜索、我发现这样做似乎也会在多核系统中产生一些一致性问题(AM62L 具有 2 个 A53 内核)。 一般而言、这似乎不是一个常见/推荐的事情尝试或要做。

    您能否提供有关确切“测试“的更多详细信息? 它是否与性能相关? 还有别的吗? 这可以在 U-Boot 中完成吗(可以通过配置选项轻松禁用其中的缓存)。

    此致、Andreas