This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2P-ACD:ISS-SIMCOP 吞吐量和组件

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1522858/tda2p-acd-iss-simcop-throughput-and-components

器件型号:TDA2P-ACD

工具/软件:

我在 TRM 中看到 、ISP 的 TDA2PHVx 吞吐量为 532 MPX/s、

- LDC 可以将输入缩放到不同的分辨率吗?  

-如果 LDC 没有或 LDC 中的缩放成本很高(从计算角度来看),那么此 SoC 中是否有其他组件可以提供缩放和多个流(类似于 TDA4 MSC )?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好: Marwan、

    指定的工程师本周正在出差、因此预计此主题的响应会延迟。

    谢谢您、

    AlanL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marwan、

    此设备的专业知识与过去不同、因此很难回答您的某些问题。

    有关此模块的更多详细信息 、请参阅 TRM 9.4.5 ISS SIMCOP LDC 模块

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好@Josue、您能否提供“TRM 9.4.5 ISS SIMCOP LDC 模块“的链接? 请

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marwan,

    TRM 第 3178 页。

    -Josue