This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2P-ACD:Cortex-A15 用于 TDA2PHVx KDMIP(每秒百万条指令)或每个时钟周期的运算。

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1522933/tda2p-acd-cortex-a15-for-tda2phvx-kdmip-dhrystone-million-instructions-per-second-or-operations-per-clock-cycle

器件型号:TDA2P-ACD

工具/软件:

  •   TDA2PHVx 每个时钟周期的 K-DMIP(每秒 Dhrystone 百万条指令)或运算量是多少?  
  • 在 TI 规范中:我看到 MPU 1 被标记为“NO"</s>“
    • TDA2PHVx 是否具有单个双 Cortex-A15 或具有单个 Cortex-A15?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marwan、

    指定的工程师本周正在出差、因此预计此主题的响应会延迟。

    谢谢您、

    AlanL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、我们何时可以获得反馈?


    此外、我们还可以获得以下项目吗?

    • DMIPS/MHz(内核)
    • 内核频率[MHz]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markwan,

    我认为数据表表明器件只有一个内核。

    核心频率在上面标记为速度等级的链接中表示。

    A 内核每 MHz DMIPs

    如  需更多信息、请参阅 www.ti.com/.../sprac21a.pdf。

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好@Josue、您能告诉我这些值是在哪个部分提到的吗?  我查看了提供的性能规格、但看不到提供的表格?   

    此外、在哪里可以找到每 MHz DMIP?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marwan,

    上面的片段来自数据表。 如果您看一下您上传的红色方框图片、它会有一个表示这些速度等级的“V, R, D“字母。

    DMIP/MHz 位于应用报告中、您可在中搜索“等级“。

    -Josue