This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:硬件加速

Guru**** 2470360 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1527323/am5728-hardware-acceleration

器件型号:AM5728

工具/软件:

您好、
我开发了自己的 debian rootfs 并将其部署在我们的 am5728 板上,但我们无法使用硬件加速来显示使用 GPU 的视频,因为它在 x11 上运行。
您能帮助我们编译相同的必要驱动程序、以便我们能够使用硬件加速并减少负载吗? 我们想使用闪存或 xvimagesink。 现在、眼镜蛇正在使用软件渲染器、它利用了几乎 180%的 CPU 负载、并造成了很多延迟。

此致、
Roshan Rajagopal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roshan,

    很遗憾、Debian Linux 不受 TI 支持、也不在本论坛的讨论范围内。

    内核驱动程序 指南包含 GPU 驱动程序的构建指南、这很有帮助、理论上、这些应该在 Debian Linux 环境中起作用、但这些并未经过 TI 验证。

    -Josue