This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:MIPI60 跟踪接口串联电阻器放置

Guru**** 2469170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1528007/tda4vh-q1-mipi60-trace-interface-series-resistor-placement

器件型号:TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH

工具/软件:

在 TDA4VH 评估模块设计 (SPRR458C、PROC141E5_RP) 上、串联电阻器(预留位置)是否位于跟踪连接器旁边、而不是更靠近 SoC(跟踪数据的发送器)?

建议将它们放置在更靠近连接器还是更靠近 SoC 的位置?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不需要电阻器、因为 IO 被调谐为 50 欧姆输出阻抗、这应与 PCB 相匹配。  如果用于源端接 — 是应放置在源端(处理器)附近。  如果用于其他可见性/修改/等 — 则可以放置在其他位置(例如仿真器连接器附近)。