This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62B-P1:软件请求示例:在 SK-AM62B-P1 上将 RGMII 配置为 RMII

Guru**** 2468910 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62B-P1, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1527040/sk-am62b-p1-request-for-software-example-configuring-rgmii-as-rmii-on-sk-am62b-p1

器件型号:SK-AM62B-P1
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我目前正在处理一个使用 SK-AM62B-P1 电路板的工程、我希望将默认 RGMII 接口重新配置为 RMII。

您是否会有任何软件示例或文档来演示如何实现这一目标? 请提供任何指导或参考材料。

感谢您的支持。

此致、

Sheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Sheng、  

    我目前正在处理一个使用 SK-AM62B-P1 板的项目、我希望将默认 RGMII 接口重新配置为 RMII。

    1.您打算使用 Linux 吗? 您计划使用哪个 SDK 版本?

    2. SK-AM62B-P1 是基于 RGMII 接口而不是 RMII 接口设计的。 我假设您在定制电路板上进行开发?  

    您的问题更多地关于软件方面(例如,如果使用 Linux 转 RMII 模式、则是 DTS)还是硬件方面(例如,如何在定制电路板上设计 RMII 接口?)

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daolin:

    1.您打算使用 Linux 吗? 您计划使用哪个 SDK 版本?

    ->  buildroot-2024.05.3 / linux-10.01.10

    2. SK-AM62B-P1 是基于 RGMII 接口而不是 RMII 接口设计的。 我假设您在定制电路板上进行开发?  

    ->它仍处于概念验证阶段、将使用 SK-AM62B-P1 进行固件开发。

      我将移除 SK-AM62B-P1 U51 DP83867、并通过将引脚从 RMII 进行测试。

    您的问题更多地关于软件方面(例如,如果使用 Linux 转 RMII 模式、则是 DTS)还是硬件方面(例如,如何在定制电路板上设计 RMII 接口?)

    ->我的问题与软件有关、我想知道如何修改配置。

    此致、

    Sheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Sheng、  

    您是否会有任何软件示例或文档证明如何实现这一目标? 请提供任何指导或参考资料。

    由于您使用的是 Linux、假设您的硬件设置了 RMII、则需要确保在 DTS 中配置了 RMII 信号的引脚多路复用设置、并确保与已配置的其他现有引脚多路复用设置不冲突。 您可以使用 TI SysConfig 工具获取 RMII 信号的正确引脚多路复用设置。

    此外、在 DTS 中、您需要 确保在 CPSW 端口节点中将 phy-mode 属性更改为“RMII"。“。 请注意、这些配置不是 TI 特定的、它用于任何使用 Linux 并配置接口模式的应用。

    &cpsw_port2 { <--- change to the specific CPSW port you intend for RMII mode
    	phy-mode = "rgmii-rxid"; <--- change this
    	phy-handle = <&cpsw3g_phy1>;
    };

    可能需要配置一些其他设置、例如为 RMII 接口配置启用内核配置。 同样、这些设置并不是 TI 特有的、因此我们在这里的注释主要是建议、因为我们的 TI EVM 不使用 RMII 模式、因此我们没有完整的 RMII 模式示例。

    在设计 RMII 硬件时、请确保遵循此常见问题解答中的指南: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1521263/faq-am625-am623-am620-q1-am62ax-am62px-am62d-q1-am62l-am64x-am243x-design-recommendations-custom-board-hardware-design---queries-related-to-rmii-interface-and-rmii-ti-ephy/

    如果您有后续问题、请告知我们。

    -道林