This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5535:BOOST5545ULP

Guru**** 2415760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1527981/tms320c5535-boost5545ulp

部件号:TMS320C5535

工具/软件:

此问题实际上与 C5545 有关(请注意器件型号中的“4")“)

是否仍在生产? 我在可购买的 TI 器件列表中看不到它、实际上、该论坛也不允许我选择它作为关键字。 与其他 C55 器件不同、此器件不提供软件支持。

C55 系列其他产品的预期生产寿命是多久?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Durga:

    C5545 是 C5535 的特殊封装版本。 它不再公开提供 (TI.com)。 C5535 仍处于活动状态。

    较旧版本的 C55x(如 C5510A 和 C5509A)仍在生产中、因此较新的一代(如 C5515/C5535/C5517)预计会长时间投入生产。

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ming

    感谢您的答复。

    如果我正确理解您的意思、C5545 是否只是重新封装的 C5535? 硬件/资源/软件没有明显的区别?

    此外、根据您的回答、围绕 C5535 开始新设计是安全的、对吧?

    好极了

    杜尔加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Durga:

    唯一需要注意的是、TI 并不正式支持任何 C55xx 的新设计。 软件、硬件和文档按原样提供。 我们不会提供任何新的更新。 客户是自己的。 当然、我们仍然可以回答 e2e 上的问题、但没有审阅原理图或进行代码调试。

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ming

    那么、TI 是否有建议替代 C55 器件(例如用于低成本/低功耗应用)、这些器件将在可预见的未来得到全面支持?

    此致、

    杜尔加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Durga:

    如您所述、C55xx 是 16 位低功耗/低成本 DSP。 它是一个独特的产品线。 没有建议替代 C55x 的建议。

    此致、

    Ming