This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C7000-CGT:TI C/C++优化器错误

Guru**** 2414330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1526749/c7000-cgt-error-with-ti-c-c-optimizer

器件型号:C7000-CGT

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我正在尝试编译 —  https://github.com/kmackay/micro-ecc/tree/master (`ti-cgt-c7000_4.1.0.LTS`)、如下所示:

`μ s
C:\ti\cgt-c7000-4.1.0.LTS \bin\cl7x.exe -compile_only --c_file=..\micro-ecc-master\uecc.c -O3 -ea.se71 --c99 --include_path=C:\ti\cgt-c7000_4.1.0.proc\include -preobj_with_compile --pred_predepends.eccc:\ti\ccgt_ls.htmls.org excd_predependation.eccdependation.ecc\uprocd_predependation.eccs.org
`μ s
并面临以下错误:


根据注释的建议、使用了-preproc_with_comment 如下:  “c:\ti\cgt-c7000_4.1.0.LTS\bin\cl7x.exe --compile_only --c_file=C:\Users\HendryNewman\Downloads\micro-ecc-master\uecc.c --ea.se71 --c99 -include_file=c7000_proc\preproct_file=cg0\ccgt=precomment - ti_proc0.option-opt.clcgt=c70.ecc.html


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于某些未知原因、无法在此页面上载.pp 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    论坛仅接受几种不同类型的文件。  请添加文件扩展名 .txt 然后 重试

    谢谢。此致、

    -乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你乔治。我已将它重命名为 txt.e2e.ti.com/.../uECC_5F00_pp.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提交测试用例。  我能够重现同样的行为。  我提交了条目 EXT_EP-12675 进行调查。  欢迎点击这个链接。  请理解、问题理解得不好、因此描述非常模糊。  一旦确定问题的特征、它将被更新。

    版本 5.0.0.LTS 未出现问题。  如果可行、请考虑升级到此版本。

    谢谢。此致、

    -乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 很遗憾、我们可能无法使用版本 5.0.0 LTS。 在 4.1.0.LTS 上解决此问题的任何解决方案都将大有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该问题尚未确定。  一旦发生这种情况,我们将能够说更多。

    谢谢。此致、

    -乔治