This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:如何将 MCASP2 引脚 MCASP2_AXR12 配置为接收信号

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: AM623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1527755/am623-how-to-configure-mcasp2-pin-mcasp2_axr12-as-receive-signal

器件型号:AM623

工具/软件:

你(们)好

 我使用 Linux SDK 10.01.10.04, 下面是我的设备树代码 配置 MCASP2  针脚 MCASP2_AXR12 作为接收信号,是否正确?  请帮助检查

main_mcasp2_pins_default:main-mcasp2-default-pins{
pinctrl-single、pins =<
AM62X_IOPAD (0x178、PIN_INPUT、2)/*(AC20) MCASP2_ACLKX */
AM62X_IOPAD (0x174、PIN_INPUT、2)/*(AD21) MCASP2_AFSX */
AM62X_IOPAD (0x18c、PIN_OUTPUT、2)/*(AC21) MCASP2_AXR0 */
AM62X_IOPAD (0x094、PIN_INPUT、3)/*(N20) MCASP2_AXR12 */
>;
};

&mcasp2{
状态=“正常“;
#sound-dai-cells =<0>;

pinctrl-names =“default";“;
pinctrl-0 =<&main_mcasp2_pins_default>;

OP-MODE =<0>;/* MCASP_IIS_MODE */
TDM 时隙=<2>;

serial-dir =</* 0:不活动、1:TX、2:Rx */
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2 0 0 0
>;
tx-num-evt =<0>;
rx-num-evt =<0>;
};

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 am623 ALW 封装并  将 am623 配置为 I2S 从器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BERT:

    设备树看起来正确。

    此致、

    Suren