This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:定制电路板启动故障

Guru**** 2417760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1521288/am623-boot-failure-of-custom-board

器件型号:AM623

工具/软件:

你好!

我的客户开发了基于 TI AM6232 SoC 的定制电路板。 但是、系统无法正常引导—尽管内核启动、但它会在引导过程中重置、从而导致无限的重新引导循环。

目前、我尚未收到电路板的原理图或 PCB 布局布线。 但是、我从 EVK (AM6254) 和定制电路板上获得了引导日志、以便进行比较。 根据这些日志、我可以观察到内核开始执行后不久发生了复位。

客户提到进行了以下修改:

  • EVK 上使用的 TCA6424ARGJR I/O 扩展器未组装在定制电路板上。 删除了与 I2C1 相关的 DTS 条目和相应的 PCA953x 内核驱动程序。
  • EVK 使用 AM6254(四核)、而定制电路板使用 AM6232(双核)。 DTS 已更新、以反映正确的 CPU 内核数。
  • 启动时和运行时 dts 文件均已更新。
  • 存储器配置与 EVK 相同、因此没有进行任何更改。
  • 没有发现影响引导过程的 GPIO;所有相关的 GPIO 均根据需要进行修改。

*自定义 Board_log.txt

e2e.ti.com/.../customboard_5F00_log.txt

* Evb_log.txt

e2e.ti.com/.../evb_5F00_log.txt

谢谢。

此致、  

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我本周不在办公室。 请期待响应延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    很抱歉耽误你的时间。 问题是否已解决、或者您是否仍需要帮助?