This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:如何对 DDR 访问吞吐量/延迟进行评测、以在运行时验证存储器耗尽事件

Guru**** 2468720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1518187/tda4ve-q1-how-to-profile-the-ddr-access-throughput-latency-to-verify-memory-starvation-event-during-runtime

器件型号:TDA4VE-Q1

工具/软件:

是否有办法使用 CP Tracer 工具分析外部 DDR 存储器访问、以便找出在应用程序运行时导致停滞的域/内核?

我们使用 SoC 通过 CSIrx 捕获激光雷达图像、并具有 20fps 输出。 我无法在 TRM 中找到路由 ID 表来尝试缩小描述范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mostafa:

    您尝试描述哪些核心?

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jared、

    我正在尝试对 RPU MCU 进行性能分析

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mostafa:

    以下路线是否不符合您的需求? 附录中提供了这些内容。

    模块名称 启动器接口 连接到哪个 CBASS 路由 ID
    R5FSS0 PBDG_RMST0 CBASS_IPPHY_SAFE0 522
    R5FSS0 PBDG_WMST0 CBASS_IPPHY_SAFE0 523
    R5FSS0 PBDG_RMST1 CBASS_IPPHY_SAFE0 530
    R5FSS0 PBDG_WMST1 CBASS_IPPHY_SAFE0 531.
    R5FSS1 PBDG_RMST0 pulsar1_periph_switch_cbass0 538
    R5FSS1 PBDG_WMST0 pulsar1_periph_switch_cbass0 539
    R5FSS1 PBDG_RMST1 pulsar1_periph_switch_cbass0 546.
    R5FSS1 PBDG_WMST1 pulsar1_periph_switch_cbass0 547.
    R5FSS2 PBDG_RMST0 pulsar1_periph_switch_cbass0 554
    R5FSS2 PBDG_WMST0 pulsar1_periph_switch_cbass0 555.
    R5FSS2 PBDG_RMST1 pulsar1_periph_switch_cbass0 556.
    R5FSS2 PBDG_WMST1 pulsar1_periph_switch_cbass0 557.

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果需要进一步的支持、只需回复重新打开、Dave C